Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Chemische laad- en losskids van Endress+Hauser voor het laden en lossen van vloeistoffen

Chemische laad- en losskids voor trucks en treinwagons

Aangepaste oplossingen voor veilige, nauwkeurige en kostenefficiënte overslagactiviteiten

Verwerking en transport van chemicaliën en andere gevaarlijke vloeistoffen kan gevaarlijk zijn voor mensen, assets en het milieu, met name bij het laden en lossen. Het verlagen van dergelijke risico's door een rigoreus veiligheidsbeleid waarbij de efficiëntie gewaarborgd blijft, is een belangrijke uitdaging voor de chemische industrie wereldwijd. Als wereldleider op het gebied van procesautomatisering en veiligheidsinstrumenten biedt Endress+Hauser complete massa- of volumemeetskids en alle benodigde services voor veiligheid en nauwkeurigheid in deze processen.

  • Meer dan 5000 toepassingen in de chemie in de laatste 10 jaar

    Met geavanceerde flowmeting van de geïntegreerde state-of-the-art coriolis-meter, compensatie van ingesloten lucht en geïntegreerde beveiligingen leveren onze chemische laad- en losskids uiterst nauwkeurige batching met verbeterde doorstroming en veiligheid. Corrosiebestendigheid, geen bewegende delen, Heartbeat Technology voor verificatie volgens IEC 61511-1, diagnostiek volgens Namur NE 107 en voorzieningen voor voorspellend onderhoud zorgen voor optimalisatie van de onderhoudsintervallen.

Chemische fabriek met meetskids van Endress+Hauser voor het laden en lossen van vloeistoffen ©Endress+Hauser
Laadperron met flowmeters van Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Laadperron met terminalbeheersysteem van Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Meetskids van Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Losmeetskid van Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Trucklaad-/lossysteem van Endress+Hauser ©Fotolia/Strandperle
Standaardlaadskid van Endress+Hauser (LMS) ©Endress+Hauser
Meetskid met laadarm van Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Procesoverzicht van het laden en lossen van vloeistoffen in trucks en treinen ©Endress+Hauser

Hoe kunnen we helpen

Van front-end technisch ontwerp tot werking en onderhoud, onze chemische meetskid en procesveiligheidsexperts over de hele wereld staan klaar om u te begeleiden tijdens de levensduur van de assets.

  • Gebruik de zero-loss-methode voor uw toepassingen. Werk samen met ons aan het definiëren van specifieke projectvereisten en proces- en systeemverbeteringen, inclusief site-surveys, ontwerp en de scope.

  • Zorg voor succes in uw chemische-industrieprojecten met gekwalificeerde projectteams en professionele services van Endress+Hauser, zoals projectmanagement, gedetailleerde engineering, productie, testen, documentatie en certificering.

  • Optimaliseer uw chemische activiteiten en onderhoud met onze gespecialiseerde trainings-, validerings-, herkalibratie- en onderhoudsservices.

  • Beheer uw assets gedurende hun levenscyclus via het Netilion-ecosysteem van Endress+Hauser.
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
Supply chain management

Samenwerken met Endress+Hauser is een win-win situatie. Het heeft ons in staat gesteld om tankwagens sneller te vullen, terwijl de veiligheid van ons personeel gewaarborgd blijft. Dit leidde tot kortere levertijden en hogere efficiëntie.

Nexeo Solutions
USA
Mr. Richard - Maintenance Supervisor

We have been impressed by the outstanding repeatability of this equipment. The measuring and metering equipment is also extremely reliable so we are completely satisfied

Mr. Jean-Luc Richard, Maintenance Supervisor
Arkema
Mr. Marc Puertas, Logistics Operator

We are using this new mass flowmeter which is really useful because it is quicker than the previous equipment.

Mr. Marc Puertas, Logistics Operator
Arkema
Mr. Vidales, Logistics Supervisor

We did notice that the meters that we had previously were systematically generating a large discrepancy compared with the weight that we had to load. The readings were off by between 150 and 200 kg.

Mr. M. Vidales, Logistics Supervisor
Arkema
Dhr. Kharu Kunawuthakul, General Manager, Taiping Ethanol

"Het was een uitdaging om een betrouwbare, hoog aangeschreven automatiseringspartner te vinden die aan al mijn wensen voldeed. Ik kwam uit bij Endress+Hauser."

Dhr. Kharu Kunawuthakul, General Manager
Taiping Ethanol
  • Wat wij bieden

    Als u op zoek bent naar op massa of volume gebaseerde laad- en losmeetskids voor de chemische industrie, bent u bij Endress+Hauser aan het juiste adres. Werk met ons samen om de nieuwste technologieën in te zetten voor uw toepassing en zorg ervoor dat u...

  • Hardware & software

    • State-of-the-art Endress+Hauser coriolis-flowmeter

    • Temperatuur- en druktransmitter en meters

    • Volledig gemonteerd, gecertificeerd en geteste skid

    • Batchcontroller

    • Digitale regel-, afsluit- en ESD-kleppen

    • Vrachtwagen aarding- en overvulbeveiliging

    • Noodknop

    • ...

  • Services

    • Toepassingsconstantheid en zero-loss-beoordeling

    • Site-survey en resultaatdefinitie, gedetailleerd ontwerp en engineering

    • Inkoop en productie

    • Certificering en testen

    • Inspectie en FAT

    • Verzending en logistiek

    • Installatie, inbedrijfstelling en SAT

    • Opstarten en in...

Neem contact op met onze solutions consultants

Vul voor specifieke vragen het formulier in en onze solutions consultants nemen contact met u op. Als u wilt, kunt u meer gedetailleerde informatie delen in het berichtveld.

Laat ons alstublieft zo gedetailleerd mogelijk weten hoe we u kunnen helpen. Op die manier kunnen we u met het best mogelijke antwoord benaderen.

Ontdek andere toepassingen voor deze industrie